主题中讨论的其他器件: DLPC150
您好!
我对"TIDA-00554 DLP NIRscanNano EVM 支架"有疑问。 您在那里使用四个"1088-1 "灯。 将这四个灯连接到 NIRscan Nano 板的电缆是什么样的?
在 PDF "2514599_NIRscanNano_Cable_DLPC150_TO_LAMP_MODULE_ESD"中、描述了具有2个灯的灯模块的电缆结构。 第三个和第四个灯是否连接到针脚"3;7"和"4;8"?
此致、
Ren é Ungermann