This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00554:支架头

Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00554, DLPC150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/705857/tida-00554-stand-off-head

器件型号:TIDA-00554
主题中讨论的其他器件: DLPC150

您好!
我对"TIDA-00554 DLP NIRscanTmNano EVM 支架"有疑问。 您在那里使用四个"1088-1 "灯。 将这四个灯连接到 NIRscan Nano 板的电缆是什么样的?
在 PDF "2514599_NIRscanNano_Cable_DLPC150_TO_LAMP_MODULE_ESD"中、描述了具有2个灯的灯模块的电缆结构。 第三个和第四个灯是否连接到针脚"3;7"和"4;8"?

此致、

Ren é Ungermann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ren é、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注我们的 DLP 技术。

    您能否详细说明您使用哪个 PDF 来获取此信息? 谢谢。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    很抱歉我的回复很晚。 上周五我第二次成为父亲,所以我现在有时间写。 有关支架头的信息、请参阅:

    http://www.ti.com/lit/ug/tiducu9/tiducu9.pdf

    有关电缆的信息、我具有以下 zib 文件:

    http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=tidrfm0&fileType=zip

    可以在此处找到以下 PDF:

    2514599_NIRscanNano_Cable_DLPC150_TO_LAMP_MODULE_ESD

     

    谢谢、此致、

    Ren é Ungermann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rene:
    恭喜您的宝宝! 我可以理解。

    DLPNIR Scan Nano EVM 采用可更换的照明头进行设计、因此客户可以将其替换为专用照明头。

    应用手册( www.ti.com/.../tiducu9.pdf)中的标题 不随 EVM 一起提供。 如参考设计所示、Head In EVM 具有两个灯。

    此设计适用于不希望样品接触 EVM 的蓝宝石窗以防止残留的用例。 灯驱动器电路是恒流驱动、灯并联。 连接器中有多个可用的引脚、您可以将其他灯连接到这些引脚。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Vivek