This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/BQ25570:BQ25570 SPICE 模型导入到 TINA 中

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/708264/tina-spice-bq25570-bq25570-spice-model-importing-into-tina

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在尝试将 BQ25570的 SPICE 模型导入到 TINA 仿真工具中。

在 TINA 软件中、我选择工具/新建宏向导...:

宏名称:BQ25570
2.从文件->我选择下载的文件"bq25570_transs.lib"->下一步
3.选择子电路 BQ25570 ->下一步
4.我选择"Auto Generate Shape (自动生成形状)"-> Next (下一步)
5.我收到错误:"无效设备:$CDNENCSTART。 线路:#78"。 "电路无法打开或无法转换为宏。"

谢谢、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    BQ25570的模型目前已加密、无法导入 TINA TI。
    对于 BQ25570、遗憾的是未加密的 SPICE 模型无法分发。 给您带来的不便、我深表歉意。

    此致、
    Karthik