请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25570 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我正在尝试将 BQ25570的 SPICE 模型导入到 TINA 仿真工具中。
在 TINA 软件中、我选择工具/新建宏向导...:
宏名称:BQ25570
2.从文件->我选择下载的文件"bq25570_transs.lib"->下一步
3.选择子电路 BQ25570 ->下一步
4.我选择"Auto Generate Shape (自动生成形状)"-> Next (下一步)
5.我收到错误:"无效设备:$CDNENCSTART。 线路:#78"。 和"电路无法打开或无法转换为宏。"
谢谢、
1月