请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01212 这可能是一个一般性问题、但与 TIDA-01212相关。
单个双向红外 LED 中的 Rx 采样率。 在 TIDUCF0中、 μs 率为9600Hz (1/9600 = 104、166 μ s 周期)。
如果我们以9600 bps 的速率传输数据。 我们是否需要提高 Rx 采样率? (与 Rx 采样率的 UART 一样、位速率约为位速率的16倍。 那么、采样率是153.6kHz)?