This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01212:单个双向红外 LED 的 RX 采样率

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/707663/tida-01212-rx-sampling-rate-for-single-bidirectional-infrared-led

器件型号:TIDA-01212

这可能是一个一般性问题、但与 TIDA-01212相关。

单个双向红外 LED 中的 Rx 采样率。 在 TIDUCF0中、 μs 率为9600Hz (1/9600 = 104、166 μ s 周期)。

如果我们以9600 bps 的速率传输数据。 我们是否需要提高 Rx 采样率? (与 Rx 采样率的 UART 一样、位速率约为位速率的16倍。 那么、采样率是153.6kHz)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    104、166us 周期允许 LED 充分放电、以便使用内部 COMP 阈值电压检测压降。

    如果您进行过采样、则需要确定这些采样的每个位(例如16)必须有多少个采样为0才能将该位计数为0。

    过采样可以帮助您将 RX 时序更接近 TX 信号时序、因为您可以根据每位获得的16个样本来回移动 RX 时序。

    因此、是的、过采样可能非常有用、但您必须考虑实施。

    我没有朝这个方向努力。

    此致、