This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00423:适用于 PCIe 第3代卡的高速前端的层叠和尺寸参考设计

Guru**** 2555300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/706276/tida-00423-layer-stack-and-dimensions-of-high-speed-front-end-for-pcie-gen-3-cards-reference-design

器件型号:TIDA-00423

尊敬的 TI 团队:

是否可以获取您的参考设计的层堆栈和尺寸?

谢谢你

弗雷德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frederick、

    很抱歉耽误你的时间。  我连接了层叠。

    还包括基本尺寸。

    此致、

    Lee