请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01167 您好!
我看到 TIDA-01167具有反极性电压保护。 我想知道它 可以承受的最大负电压。 它可以变为-24V 还是-40V?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我看到 TIDA-01167具有反极性电压保护。 我想知道它 可以承受的最大负电压。 它可以变为-24V 还是-40V?
谢谢。