This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01167:最大反极性电压

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/707374/tida-01167-max-reverse-polarity-voltage

器件型号:TIDA-01167

您好!

我看到 TIDA-01167具有反极性电压保护。 我想知道它 可以承受的最大负电压。 它可以变为-24V 还是-40V?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    TIDA-01167的反向电压主要取决于 D2。 TIDA-01167分别针对12V 和24V 汽车总线电压系统的两种配置进行了测试。

    在测试 TIDA-01167的过程        中:D2为12V 系统装配了24V TVS、为24V 系统装配了>= 40V TVS。

    如果电路是根据 TIDA-01167原理图构建的、则没有其他限制。

    谢谢

    此致

    Rama