This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA314:Multisim 没有此器件-任何仿真电路的替代产品?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/707102/tina-spice-opa314-multisim-does-not-have-this-part-any-replacements-to-simulate-circuit

器件型号:OPA314
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好  

我在我的电路中使用 OPAX314放大器。 但是、我还想对电路进行仿真、并可以访问 NI Multisim。 由于 Multisim 的封装中没有该运算放大器、因此它们可以用相同的指标来替代该放大器、这些指标可用于仿真和实际电路。

谢谢、Girish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Girish、

    请访问 www.ti.com/.../toolssoftware 并下载 OPA314 TINA-TI Spice 模型。 将其解压缩、您将看到一个名为 OPA314.lib 的文件。 这是 OPA314模型的 SPICE 网表。 您可以将此文件导入到 MultiSim 中。

    下面是一个视频、向您展示如何执行该操作:

    www.youtube.com/watch

    此致、
    JC