请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA314 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
你(们)好
我在我的电路中使用 OPAX314放大器。 但是、我还想对电路进行仿真、并可以访问 NI Multisim。 由于 Multisim 的封装中没有该运算放大器、因此它们可以用相同的指标来替代该放大器、这些指标可用于仿真和实际电路。
谢谢、Girish