This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLV8541:TLV8541的未加密模型

Guru**** 2553620 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV8541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/706837/tina-spice-tlv8541-unencrypted-model-for-tlv8541

器件型号:TLV8541
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的所有人:

 

我的客户正在寻找 TLV8541的 Spice 模型。

当他试图打开它时、 他会弹出一个窗口、显示一个错误。

可能是他需要未加密模型。 请在这里帮帮我。

 

 

非常感谢、

 

Antonio

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    请参阅以下常见问题解答帖子:

    网络上的模型已未加密。