请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV8541 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
尊敬的所有人:
我的客户正在寻找 TLV8541的 Spice 模型。
当他试图打开它时、 他会弹出一个窗口、显示一个错误。
可能是他需要未加密模型。 请在这里帮帮我。
非常感谢、
Antonio
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.