This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00364:用于电源板的 TIDA-00364金属包 PCB

Guru**** 2555870 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/705421/tida-00364-tida-00364-metal-clad-pcb-for-the-power-board

器件型号:TIDA-00364

您好!

根据设计文档、TIDA-00364-PB PCB 是一款具有3mm 电路板厚度、2oz 铜厚度和浸渍镀金表面的 IMS PCB。

我想知道、如果我们使用具有1.6mm 电路板厚度、1oz 涂层铜重量和无铅 HASL 作为 TIDA-00364 PB PCB 的表面粗糙度的 MCPCB、逆变器的运行是否会受到影响?

谢谢、

Pallab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    逆变器板具有非常高的输出电流额定值。 我建议去2盎司或更高的地方。

    使用1.6mm 的电路板厚度会导致电路板中心弯曲一点、金属可能无法与散热器正确接触。 您需要使用较厚的电路板或提供更多的螺孔、以将其牢固地连接到散热器。

    使用无铅 HASL 涂层正常

    此致、
    Pawan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pawan、

    非常感谢您分享您的观点。 实际上、我们必须知道、厚度只有1.6mm 的 MCPCB 和1oz 铜可由我们尝试接触的源设计。 如果您可以建议一些替代来源、从而获得具有所需规格的 PCB、那将会大有帮助。

    此致、
    Pallab
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pallab、

    我可以帮助您解决有关 TI 器件的问题。 我没有现成的备选 PCB 制造商信息、请尝试在网上搜索 IMS PCB 供应商。

    此致、
    Pawan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pawan、

    感谢您的建议。 我想询问电流额定值。 实际上、MOSFET 的峰值电流为200A;如文档所述、当5路并联时、通过每个桥臂的最大额定电流为200*5=1000A。

    电机的要求是130A RMS、这意味着峰值为130*1.44=183.84A。 安全系数为200%、最大额定电流为367A。 我想 PCB 的设计可处理1000A、而实际最大额定值为400A (假设、如前所述)。 在这种情况下、假设根据电流额定值确定铜厚度、1oz (35micron)的铜可能不足以满足需求。

    如果我错了、请纠正我的问题。

    此致、
    Pallab
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MOSFET 根据总功率损耗和结温上升情况进行选择。

    以下视频有助于详细解释 MOSFET 额定电流。

    training.ti.com/understanding-mosfet-datasheets-current-ratings
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pawan、

    感谢您分享有关 MOSFET 额定值的信息。 我想请大家分享一些关于如何确定 IMSPPCB 铜层厚度的信息。 哪个电流额定值负责选择铜厚度? 这是逆变器设计的最大电流(400A)还是5个并联 MOSFET 组合可以处理的最大电流(1000A)?

    谢谢、
    Pallab
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    选择的覆铜厚度可实现高达130Arms 的标称连续电流额定值、这正是逆变器的设计目标。 IMS PCB 的铜厚度计算并非直接的、您可能需要使用电子热分析软件进行热仿真。 您需要找到 PCB 轨道中耗散的功率、轨道中的温升应处于所使用的散热设置的限制范围内。 履带不应熔断。

    在 TIDA-00364中、我们使用了更大的散热器、但未优化其尺寸、本设计的目标是展示并联 FET 和用于并联 FET 的栅极驱动器。 最后、您必须确保 PCB 设计中轨道的温升不超出 PCB 可处理的范围。 请咨询您的供应商、了解 PCB 材料可以处理的最高温度。

    此致、
    Pawan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawan、

    感谢您提供有关热分析的见解。

    此致、

    Pallab