请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00364 您好!
根据设计文档、TIDA-00364-PB PCB 是一款具有3mm 电路板厚度、2oz 铜厚度和浸渍镀金表面的 IMS PCB。
我想知道、如果我们使用具有1.6mm 电路板厚度、1oz 涂层铜重量和无铅 HASL 作为 TIDA-00364 PB PCB 的表面粗糙度的 MCPCB、逆变器的运行是否会受到影响?
谢谢、
Pallab