This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28070A:如何开始仿真

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/704741/tina-spice-ucc28070a-how-to-start-simulation

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件:TINA-TIUCC28070

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

通过使用此控制器、我的问题是如何开始仿真、因为 qtartiong PFC 中没有电流、因此 GDA 和 GDB 引脚未激活、我们无法切换 PFC 晶体管

如何设置控制器以在启动时激活开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mame:

    如果您使用的是 PSpice 或 TINA-TI 模型、请注意这些模型基于均值模型、因此您不会看到任何开关。 我从上一个帖子(下面)中看到您有 SIMPLIS/SIMetrix。 您更喜欢 UCC28070 SIMPLIS 模型了。 我们提供了这种模式、它是一个开关模型。

    e2e.ti.com/.../2539718