Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070A 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 UCC28070
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
通过使用此控制器、我的问题是如何开始仿真、因为 qtartiong PFC 中没有电流、因此 GDA 和 GDB 引脚未激活、我们无法切换 PFC 晶体管
如何设置控制器以在启动时激活开关