工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我在 webench 上执行了升压结构、我发现了以下结果、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我在 webench 上执行了升压结构、我发现了以下结果、
Lakhal、
如果您愿意、可以将电感器从33uH 更改为更大的值。 电流设计适用于电感器平均电流的30%纹波。 您可能会达到100uH、并且电感器中会有大约10%的纹波。 可以使用"BOM"->"Select Alternate Part"为电感器行完成电感器更改。 进入该页面后、您可以更新电感器值的上限、然后单击搜索以列出所有适用的电感器。 您可以查看列表并选择所需的电感器。
您至少需要确保更新电流感应电阻器 Rsns、RS2和补偿组件、以确保良好的性能。 您可以使用数据表中的 eq 36来重新计算 Rsns 值、使用 eq 40来计算 RS2。 此外、要重新计算补偿、您可以在更改相位裕度、交叉频率等环路响应要求后使用"Re-Comp"选项卡并单击自动补偿按钮 然后、对要更新的组件的设计应用更改。
此致、
模块
Lakhal、
WEBENCH SPICE 模型存在需要解决的问题、这需要大约3周的时间。
作为替代方案、 您可以在 PSPICE 中验证仿真。 独立的 PSPICE 模型可从以下提及的链接中获取。
如有任何疑问、请随时联系我们
http://www.ti.com/product/LM5022/toolssoftware
谢谢、此致、
Harish
您好 Lakhal、
我们正在研究 WEBENCH Spice 模型的分辨率、这需要比预期更长的时间。 由此给您带来的不便、深表歉意
请使用以下链接中提供的独立 PSPICE 模型。
http://www.ti.com/product/LM5022/toolssoftware
如有任何疑问、请随时联系我们
谢谢、此致、
Harish