This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5022:更改值

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/685868/webench-tools-lm5022-change-the-value

器件型号:LM5022

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我在 webench 上执行了升压结构、我发现了以下结果、

输入电压:8V
输出电压: 125V/0.2A
在结果中、我发现该值等于33uH、我想增大该值。 我可以将其放入的最大值是多少?
 如果 更改此值,我需要更改组件的其他值吗?
此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakhal、

    如果您愿意、可以将电感器从33uH 更改为更大的值。 电流设计适用于电感器平均电流的30%纹波。 您可能会达到100uH、并且电感器中会有大约10%的纹波。 可以使用"BOM"->"Select Alternate Part"为电感器行完成电感器更改。 进入该页面后、您可以更新电感器值的上限、然后单击搜索以列出所有适用的电感器。 您可以查看列表并选择所需的电感器。

    您至少需要确保更新电流感应电阻器 Rsns、RS2和补偿组件、以确保良好的性能。 您可以使用数据表中的 eq 36来重新计算 Rsns 值、使用 eq 40来计算 RS2。 此外、要重新计算补偿、您可以在更改相位裕度、交叉频率等环路响应要求后使用"Re-Comp"选项卡并单击自动补偿按钮 然后、对要更新的组件的设计应用更改。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    感谢您的返回、非常清楚、但在等式36和40中、什么是"VCL"?

    我想对原理图进行仿真、但我发现了故障仿真、我不知道原因。 故障如图所示。

    我没有改变任何特性、

    此致、

    Aymane Lakhal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakhal、

    "VCL"对应于电流限制比较器阈值。 您可以将其视为数据表中提到的0.5V。

    关于仿真错误、您能否与大家分享您发现此问题的 WEBENCH 设计?

    下图描述了共享设计的步骤。

    谢谢、此致、  

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    感谢您的再次光临、

    以下是 webench 设计的链接:

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    此致

    Aymane Lakhal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lakhal、

    感谢您分享设计。 我们正在处理这个问题。
    我们将随时向您发布有关相同内容的更新。

    谢谢、此致、
    Harish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    我已经发布了10天了、但我还没有收到我的问题的答案。

    我仍在等待回答。

    此致。
    Aymane Lakhal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lakhal、

    对拖延表示歉意。
    该设计选择了理想的 MOSFET。
    存在一个与理想 MOSFET 相关的通用仿真问题。 我们正在寻找解决这一问题的替代办法。
    我们会将您的信息发布在同一个网站上。

    谢谢、此致、
    Harish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Lakhal、

    WEBENCH SPICE 模型存在需要解决的问题、这需要大约3周的时间。

    作为替代方案、 您可以在 PSPICE 中验证仿真。 独立的 PSPICE 模型可从以下提及的链接中获取。

    如有任何疑问、请随时联系我们

    http://www.ti.com/product/LM5022/toolssoftware

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakhal、

    我们正在研究 WEBENCH Spice 模型的分辨率、这需要比预期更长的时间。 由此给您带来的不便、深表歉意

    请使用以下链接中提供的独立 PSPICE 模型。

    http://www.ti.com/product/LM5022/toolssoftware

    如有任何疑问、请随时联系我们

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakhal、

    感谢您的耐心等待。 我们正在处理这个问题。 我们将继续为您提供最新信息

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    感谢您的帮助、我将对其进行测试。

    此致、

    Aymane Lakhal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakhal、

    感谢您的耐心等待。 我们仍在处理该问题、解决后将更新该问题。

    谢谢、
    Kiran Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lakhal、

    我们对延误表示歉意。
    此问题现已解决、并将在下一版本的 TI.com 上提供。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    感谢您的跟进、我完成了本模块(直流/直流)的设计和实现、非常顺利

    此致、

    Aymane Lakhal