This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:"DNP"晶体管、栅极等量。 变压器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/693169/tida-01606-dnp-transistors-gate-isol-transformers

器件型号:TIDA-01606

您好!
我对 TIDA-01606有疑问当我开始组装电源板时、我看到在组装说明中、半桥的主晶体管(例如 Q1和 Q2)标有 DNP、这是错误还是其他问题? 如果没有它们、我在多大程度上了解该电路将不起作用?
另一个关于驱动卡变压器(T1、T2、T3)的问题是、不幸的是、我在 Wurth 没有找到它们、您能告诉它们、模拟器、还是让我去这些变压器吗?
感谢你能抽出时间!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Volodymyr、

    感谢您在我们发布的文件中识别此错误。 SiC MOSFET 在我们自己的电路板内部生产过程中标记为 DNP、但并不用于 最终生产。 应按预期填充。 我将努力更新设计文件。

    关于 Wurth 变压器、这些是为该项目定制的、以在所用的开环控制系统中实现所需的输出电压。 同样、输出滤波器中的主功率电感器也是由 Wurth 定制的。 您可以通过 Wurth 代表的网站直接联系他们、以申请这些特定部件。

    此致、

    Bart Basile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    但我不知道 Wurth 是否会以少量的数量向我提供这些特定的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Volodymyr

    我在 Wurth 工作、为 TI 提供支持。

    我们确实提供样片和低数量。 您能否给我写一封电子邮件、其中包含您的联系信息 和 您的公司/组织详细信息?

    谢谢你

    David Rosales

    david.rosales@we-online.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BART、  

    我想我在 TIDA-01606文件中发现了另外一个错误。
    关于 C48和 C126 - 20SVP33M。 我已经购买了它们、并看到尺寸更大:

    我认为这可能是 BOM 错误和装配图?
    在装配图中、我看到 C123的尺寸比 PCB 上的尺寸小0603。

    `re 您的观看时间!

    此致、
    Volodymyr Holodiuk。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Volodymyr、

    您所制造的 PCB 或您为 C48和 C126购买的电容器存在不正确的情况。 此照片显示了安装的正确版本:

    Panasonic 盖的直径也应约为5mm。 您能否用您拥有的验证方法来验证这一点?

    C123是1205尺寸的电容器、如图所示。

    您使用了什么源文件来制造 PCB?

    您能否为我仔细检查总 PCB 尺寸? 应为350mm x 200mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BART、

    是的、它是5mm 电容器

    PCB 尺寸为350x200

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供后续信息 Volodymyr。 我认为我已经找到了差异。

    发布的设计文件在原理图中更新了捕获器、但出于某种原因未将其推入板级配置文件。 由于 BOM 是根据原理图创建的、因此您拥有的器件符合设计的预期、但我的器件实际上是20SVP33M、直径为8mm。

    这两种器件都可以工作(20SVPG33M 具有较低的 ESR 和稍好的性能)。 虽然封装尺寸不匹配、但仍应焊接以进行测试。 或者、如果您可以采购20SVP33M、它也将适合并正常工作。

    我对这里的差异深表歉意、非常感谢您让我们知道、这样我们就可以确保我们的设计是正确的。

    此致、
    BART