This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-RSLK::::输入/输出 inputoutput.c 编译中出现 tirslk_maze_1_00_00错误

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/691637/ti-rslk-tirslk_maze_1_00_00-errors-out-in-input-output-inputoutput-c-compilation

我将启动 TI-RSLK 并完成前两个讲座。 讲座要求编译 inputoutput.c、但它错误了。

我不知道在哪里可以解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    谢谢。 导入到工作区后、您的项目应该能够编译、因此我们需要对正在发生的情况进行故障排除。 如果您可以、请将后续问题发送至 rslk_support@list.ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此问题通过电子邮件发送至建议的电子邮件地址“rslk_support@list.ti.com”,但我没有听到任何关于我应该如何解决此问题的答复。 您能建议我下一步解决此问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter -如果您尚未获得所需的支持、请发表回复-谢谢 Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题仍然存在,我可以在 win10中安装 ccsv8,但仍然无法在 win10中使用 ccsv8构建项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们解决该问题时、Peter 的 win10 PC 上存在一个问题、即安装 ti.com's Web 和离线安装程序中的 CCS 8和 CCS 7版本候选版本。 CCS 团队能够提供一个权变措施来安装 CCS 8、但是这可能影响 RSLK 中 CCS 工程的链接器并导致编译失败。 我们尝试验证链接是否匹配、但可能是由于难以找到差异而导致的。

    我无法建议任何其他解决方案、除非找到一个替代 PC、以便 TI 提供下载的候选版本能够完成安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、我非常感谢您和 CSS 团队为达到这一点所做的工作。 但是、我真的很难在大学项目上取得任何实际进展、而无法通过 win10平台进行工作。 我之所以选择 win10平台、是因为 TI ccsv8文档显示了对该平台的支持、而我的计算情况以及该项目的未来风扇需要我通过 win10笔记本电脑平台来执行该程序。 您能不能给我一个估计、说明您何时可以解决此问题? 我愿意尽一切努力帮助这一进程。 根据您在另一个 WIN 计算平台上尝试 ccsv8的建议、我开发了一个运行2 GB 内存的奔腾处理器的 Win7计算平台、并安装了不存在问题的 ccsv8脱机版本、并且能够成功构建项目。 但是、这些步骤的执行速度非常慢、以这种方式花费我的时间并不是很有效。 最后、我需要让该项目在 win10上运行。 请。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    很抱歉、除了调查您的 PC 不会安装提供的 CCS 安装程序的原因之外、我没有任何其他建议。 CCS 7和8可以在 Win10上运行、因此可能缺少一些有关依赖项的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,不幸的是 ccs7也不能在 win10上运行(我试过它),它很可能需要丹麦 Innis 提供的修复程序甚至安装到 win10中。 如果它与 ccs8存在链接到项目的相同问题、则未知。 我建议有人查看我的 ccs8安装代码、并找出安装后喜欢项目的原因。 我正在运行的 win10笔记本电脑没有什么特别之处,正如我在 Win7计算机之前告诉您的 ccs8似乎没有这些问题,唯一的问题是运行 ccv8的速度非常慢。