请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我将启动 TI-RSLK 并完成前两个讲座。 讲座要求编译 inputoutput.c、但它错误了。
我不知道在哪里可以解决这个问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将启动 TI-RSLK 并完成前两个讲座。 讲座要求编译 inputoutput.c、但它错误了。
我不知道在哪里可以解决这个问题。
尊敬的 Peter:
谢谢。 导入到工作区后、您的项目应该能够编译、因此我们需要对正在发生的情况进行故障排除。 如果您可以、请将后续问题发送至 rslk_support@list.ti.com
在我们解决该问题时、Peter 的 win10 PC 上存在一个问题、即安装 ti.com's Web 和离线安装程序中的 CCS 8和 CCS 7版本候选版本。 CCS 团队能够提供一个权变措施来安装 CCS 8、但是这可能影响 RSLK 中 CCS 工程的链接器并导致编译失败。 我们尝试验证链接是否匹配、但可能是由于难以找到差异而导致的。
我无法建议任何其他解决方案、除非找到一个替代 PC、以便 TI 提供下载的候选版本能够完成安装。