This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4478:RCD 缓冲器...

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, PMP4478
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/691557/pmp4478-rcd-snubber

器件型号:PMP4478
主题中讨论的其他器件:UCC28740

大家好!

我们已对设计进行了轻微修改。

修改了 RCD 缓冲电路(我们使用了20k 电阻),并使用了输出滤波器。 (电感器值和电容越高)
我们遇到的一个问题是、在1A 上、我们的电压输出为5.35A、2A、它的5.1V 和3A、我们的电压输出为4.2V
假设这是光耦合器反馈问题是否正确? 我们应该对其进行哪些修改。

谢谢你

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ANDRE、您能列出您的设计中的所有修改吗? 同时、是否可以看到输出电压? 我们想知道输出电压是否稳定。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们发现了3A 的问题,实际上我们在感应电阻器上犯了错误。 现在、我们让该装置在1A (5.3V)、2A (5.15V)和3A (5.0V)下工作
    还有一个问题... 我们如何最大限度地减小不同负载之间的电压差。 我们想在反馈网络中的某个地方使用精度更高的 R (0.1%而不是1%)
    如果这是正确的方法,您能告诉我们什么是应该改进的?

    谢谢你
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ANDRE 在此设计中、UCC28740用作次级侧稳压器。 由于基准和反馈补偿网络都位于次级侧、因此它可以实现非常好的输出电压精度。 正如您在 PMP4478中看到的、没有随负载变化的电压差。 那么、我的问题是、反馈网络在您的设计中的联系在哪里? 在 PMP4478中、它是连接 Vout 和 R11的点。 闭环只能尽可能地将此电压调节为5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
    我们的反馈网络(光耦合器)是 PMP4478设计的反馈网络。 在该 FB 中、我们想使用更好的%电阻器来减小1A 和3A 负载之间的电压差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ANDRE、我认为更改精度更高的电阻器不会有助于解决此问题、除非电流电阻器具有不良的 TCR、这意味着电阻会随温度变化很大。 是否可以在其他电路板上观察到此问题? 如果它们相同、则不应由 FB 电阻器引起。

    我想反馈点连接到哪里? 电感器之前? 如果是这样,这是正常现象,因为电感器的 DCR 会随着负载电流的增加而导致直流电压下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它在电感器之前连接、我们将更改反馈点并向您提供建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Andre。 有道理。 电压差是由本设计中电感器的 DCR 引起的。 如果您不想更改反馈点、可以尝试为此选择一个 DCR 尽可能低的器件。 如果反馈点在电感器之后连接、闭环将被注意、这是因为 LC 级参与闭环、并且将在1/(2*PI*(L*C) exp*1/2)上引入一个双极点。 较大的电感器会产生较低的极点频率、这可能会使闭环很容易不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请参阅随附的

    我们根据数据表构建了 SMPS 单元、但我们观察到5.5Khz 和11kHz (多个)下的一些噪声

    您能告诉我们这种噪声来自哪里吗? (我们怀疑 FB 电路)

    结果是使用差分放大器获得的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Andre

    我们是否应该了解有关您的数字的更多信息? 是针对输出电压噪声? 您检测到哪个节点? 我们是否知道要获得该数字的二手设备是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是输出噪声、我们使用了 AudipPrecision 测试仪(非常精确)
    我们不知道5.5Khz 噪声来自何处
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre

    我们看不到这个数字。 您可以通过邮件将此数字发送给我们(yingyang.ou@ti.com)吗? BTW、还请帮助通过电压探头捕获由振荡监控的电压纹波。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    请参阅此处。

    我尝试向您发送电子邮件、但它被退回。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre

    抱歉、我键入了错误的邮件地址。 请将其重新发送至 yingyang-ou@ti.com。 谢谢!