This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我们已对设计进行了轻微修改。
修改了 RCD 缓冲电路(我们使用了20k 电阻),并使用了输出滤波器。 (电感器值和电容越高)
我们遇到的一个问题是、在1A 上、我们的电压输出为5.35A、2A、它的5.1V 和3A、我们的电压输出为4.2V
假设这是光耦合器反馈问题是否正确? 我们应该对其进行哪些修改。
谢谢你
Andre
好的、Andre。 有道理。 电压差是由本设计中电感器的 DCR 引起的。 如果您不想更改反馈点、可以尝试为此选择一个 DCR 尽可能低的器件。 如果反馈点在电感器之后连接、闭环将被注意、这是因为 LC 级参与闭环、并且将在1/(2*PI*(L*C) exp*1/2)上引入一个双极点。 较大的电感器会产生较低的极点频率、这可能会使闭环很容易不稳定。
您好、Andre
我们看不到这个数字。 您可以通过邮件将此数字发送给我们(yingyang.ou@ti.com)吗? BTW、还请帮助通过电压探头捕获由振荡监控的电压纹波。 谢谢!
您好、Andre
抱歉、我键入了错误的邮件地址。 请将其重新发送至 yingyang-ou@ti.com。 谢谢!