This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/THS4121:Vocm 影响差分输出峰峰值值

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS4121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/690760/tina-spice-ths4121-vocm-impacts-differential-output-peak-peak-value

器件型号:THS4121
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我将 THS4121建模为差分输入和差分输出放大器。 我的增益为12。 为什么、当我增大 Vocm 时、我看到峰间输出摆幅增大了? 差分输出摆幅(Vout_P - Vout_N)实际上会随着 Vocm 的增大而增大、否则会保持不变。 为什么会这样呢?

让我看到这一点的是、当我测量(Vout_P - Vout_N)/(Vin_P - Vin_N)时、增益不是12。 增益值实际上在13到15.5之间变化。 增益为何与12不相同、以及增益为何似乎有所不同、这令人困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我刚试过它、看不到你看到的东西。 我使用+/-1.65V 或(3.3V、0V)电源、我使用 RF=12k 和 RG=1k、它工作正常、因为我改变了 Vocm 引脚。 它在增益为12x 时保持恒定。

    所连接的是我使用的测试台。 e2e.ti.com/.../THS4121.TSC

    如果您在调试测试台或特定场景时需要帮助、可以将 TINA-TI 测试台连接到帖子中吗?

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    请您分享您使用的模型吗? 从您的帖子中,您不清楚您是否使用了 TI 提供的型号()


    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    我们一段时间内没有听到您的反馈。 我将假定我们先前的回答已回答您的问题。 我将关闭此帖子、但如果您有任何其他问题、请毫不犹豫地再次回复此帖子。

    Herman