请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS4121 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我将 THS4121建模为差分输入和差分输出放大器。 我的增益为12。 为什么、当我增大 Vocm 时、我看到峰间输出摆幅增大了? 差分输出摆幅(Vout_P - Vout_N)实际上会随着 Vocm 的增大而增大、否则会保持不变。 为什么会这样呢?
让我看到这一点的是、当我测量(Vout_P - Vout_N)/(Vin_P - Vin_N)时、增益不是12。 增益值实际上在13到15.5之间变化。 增益为何与12不相同、以及增益为何似乎有所不同、这令人困惑。