请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00792 主题中讨论的其他部件:BQ76200、 BQ76940
尊敬的 TI:
根据 BQ76200数据表、AFE 的 BAT 引脚具有连接到 BQ76200的 Rfilter 的射频、
我只是混淆了为什么 TIDA-00792未展示该器件、我认为射频连接功能可以在发生短路时避免 BQ76200的 BAT 引脚拉低。
您能给我一些关于 BQ76200 BAT 引脚设计的建议吗? 谢谢。
BR
Arvin