This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00792:BQ76200

Guru**** 2607515 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, TIDA-00792, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/694415/tida-00792-bq76200

器件型号:TIDA-00792
主题中讨论的其他部件:BQ76200BQ76940

尊敬的 TI:

根据 BQ76200数据表、AFE 的 BAT 引脚具有连接到 BQ76200的 Rfilter 的射频、

我只是混淆了为什么 TIDA-00792未展示该器件、我认为射频连接功能可以在发生短路时避免 BQ76200的 BAT 引脚拉低。

您能给我一些关于 BQ76200 BAT 引脚设计的建议吗? 谢谢。

BR

Arvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 BQ76200参考图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arvin、
    TIDA-00792的原理图与 bq76200数据表中的方框图略有不同、但基本电源连接是相同的:bq76940 BAT 引脚 RF (R34)来自 BATT+。 bq76200 BAT 引脚滤波电阻器(R3)也来自 BATT+。 在拆分至不同的电阻器之前、方框图会在页面上布置一条 BATT+线路。

    bq76200 BAT 必须参考 FET 源极电压、以便将栅极电平驱动至适当的电压。
    在短路期间、bq76940 BAT 引脚将被大型滤波器组件保持、而 bq76200小型滤波器将使其 BAT 引脚电压快速下降至 FET 电平。 这是很好的、因为 FET 驱动器的工作电压来自以 BAT 引脚为基准的 VDDCP。 请参阅 FET 配置注释 www.ti.com/.../slva729的图5或25。 请注意、在电流应用期间、DSG 电压跟随 BATT+电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    感谢您的回答。

    如果在短路时担心 BQ76200 BAT 引脚电压、可以向 BQ76200 BAT 引脚添加二极管。

    BQ76200是否会影响 BQ769X0、为 BQ76200添加二极管。 这个想法。 HA 哈。

    此致

    Arvin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arvin、
    bq76200不需要二极管。 在短路期间、它将从 VDDCP 运行、它可能没有足够的 BAT 电压来在此期间运行电荷泵、因此 CVDDCP 必须保持电压。
    一些设计人员希望使用二极管来阻止可能的电荷、以防他们将多个 bq76200引脚短接在一起。 如果您使用二极管、请采取预防措施以避免损坏 FET 栅极。