This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00704:样片板

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/691515/tida-00704-sample-board

器件型号:TIDA-00704

尊敬的 Sirs:

我将尝试重现您的 TIDA-00704。 除了分配中的一些组件(通常是电容器、但不仅仅是电容器)之外、我还能满足我的所有需求。

我正在设计与 TIDA 板非常相似的定制电池充电器(区别在于 基准和某些控制是数字控制的);无论如何、我想首先检查 TIDA 板、因为我 是 谐振拓扑的初学者(分配不涉及生产周期)。

问题是:我知道评估板是不可销售的、但是、是否真的无法接收原型?

提前感谢

Giorgio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giorgio、您好、感谢您关注德州仪器。 作为 TI 参考设计策略的核心部分、我们通常不会将原型提供样片。 但是、我们会在有限的基础上复制设计、以便测试和记录解决方案。 我将联系印度当地的设计团队、了解可能的可用性、但我想先设定预期、即有一个可用性的可能性是远程的。 该设计最初设计于2016年8月、2017年3月对原理图/BOM 进行了一些小改动。

    此致、

    John Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giorgio、您好、我们感谢您的耐心。 我已经向我们的设计团队授予了此项权利、我们目前没有任何可用的样片板、但是、我们非常乐意与您协商电路板开发过程中可能遇到的任何挑战/问题。 请告诉我们可以提供哪些帮助。

    此致、
    John Fullilove
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    不用担心电路板、我将使用 PCB、然后搜索样片组件来执行 TIDA 电路板。
    正如我告诉过您的、我是 LLC 设计的初学者、非常感谢您的支持。
    我有一个技术问题:
    在解释电路板尺寸(TIDUC71A)的文档中、我注意到在 fs=f0时绘制的增益等于1。 与 TIDA 设计不同、当谐振电感器未集成到变压器中时、我认为这是正确的。 我认为集成变压器应考虑次级侧板电感。 如果为 true、则 fsw=f0时的增益大于1、并且所有其他峰值增益都增加。
    你怎么看?

    提前感谢

    此致

    Giorgio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giorgio、

    无论是否使用集成变压器、f0都取决于漏电感(组合值)、功率级增益在 f0时为1。 仅当开关频率低于谐振频率时、它才会高于1。

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Salil、
    我最近找到了一份应用手册、其中描述了变压器+电感器和集成变压器在 f0时的增益差异。 实际上、对于集成变压器、增益公式的分子乘以 RADQ (LP/(LP-LR)、其中:
    LR=Llkp+Lm//(n^2*Llks);LP=Llkp+Lm。 实际上、如果是真的、在 F0时、增益大于1。
    你怎么看?

    此致、

    Giorgio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giorgio、

    我们假设次级侧泄漏的影响在我们的设计计算中微不足道。 我同意收益可能会有一些变化。 然而,这种变化是积极的,这可能不是问题。 功率级将以稍高于计算值的开关频率运行。 对于操作点的初始估算、这可能就足够了。

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Salil、
    我同意您的观点、增益变化不是一个大问题。 总之、我认为、要在 F0时获得增益= 1、必须考虑变压器 APR (所有主要参考)模型产生的物理匝数比和等效匝数比的差异。

    此致、

    Giorgio