请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00704
尊敬的 Sirs:
我将尝试重现您的 TIDA-00704。 除了分配中的一些组件(通常是电容器、但不仅仅是电容器)之外、我还能满足我的所有需求。
我正在设计与 TIDA 板非常相似的定制电池充电器(区别在于 基准和某些控制是数字控制的);无论如何、我想首先检查 TIDA 板、因为我 是 谐振拓扑的初学者(分配不涉及生产周期)。
问题是:我知道评估板是不可销售的、但是、是否真的无法接收原型?
提前感谢
Giorgio