This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:工作台

Guru**** 2551370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/692326/webench-tools-workbench

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我们需要一个可以支持的 PMIC、

FPGA:XC7A100、XC7A100、XC7K160

处理器: ATSAMA5D3

MCU:LPC1788

DDR2: MT47H64M16NF-25EAAT:M-ND 32位

DDR3: AS4C256M16D3L-12BIN

 NAND 和 NOR 闪存: MT29F2G08ABAEAWP、MT25QL256ABA8ESF-0SIIT

如果我们能够获得一些支持、以便使用 PMIC 设计电源部分、那将是一个不错的选择。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kapil:

    我们很快就会向您回复此查询。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    在 Webench 上、我们支持您提到的所有 FPGA。

    目前、我们支持将 Atmel 处理器作为负载使用。

    Webench 不支持其他请求。

    谢谢、此致、

    阿图尔