请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我们需要一个可以支持的 PMIC、
FPGA:XC7A100、XC7A100、XC7K160
处理器: ATSAMA5D3
MCU:LPC1788
DDR2: MT47H64M16NF-25EAAT:M-ND 32位
DDR3: AS4C256M16D3L-12BIN
NAND 和 NOR 闪存: MT29F2G08ABAEAWP、MT25QL256ABA8ESF-0SIIT
如果我们能够获得一些支持、以便使用 PMIC 设计电源部分、那将是一个不错的选择。
提前感谢