请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00524 您好!
我想在无源模式下使用数据记录器 TIDA00524。 我组装了肖特基 二极管和100uF 电容器、以便在无源模式下使用数据记录器。 我在 TI 网站上找不到用于在无源模式下从传感器收集数据的示例代码。 我想知道是否可以在被动模式下从传感器收集数据(传感器从读取器上电以检索数据)。 我编写了一个代码、仅从 FRAM 读取 hello 消息。
请告诉我是否可以从传感器检索数据。 此外、如果可能、还提供了一些有关如何执行该操作的提示
非常感谢