This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00524:在无源模式下使用数据记录器

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/691195/tida-00524-using-the-data-logger-in-passive-mode

器件型号:TIDA-00524

您好!

我想在无源模式下使用数据记录器 TIDA00524。 我组装了肖特基 二极管和100uF 电容器、以便在无源模式下使用数据记录器。 我在 TI 网站上找不到用于在无源模式下从传感器收集数据的示例代码。 我想知道是否可以在被动模式下从传感器收集数据(传感器从读取器上电以检索数据)。 我编写了一个代码、仅从 FRAM 读取 hello 消息。  

请告诉我是否可以从传感器检索数据。 此外、如果可能、还提供了一些有关如何执行该操作的提示

非常感谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aladdin、
    此设计可能不支持无源模式。 将转发给发布团队、他们将在美国工作日星期一与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aladdin、

    我建议先执行一些功耗计算。 您需要确定电路所需的电流消耗以及执行测量所需的时间。 从这里、您可以重新计算电容器要求、以便在该时间内对电路进行偏置、还可以确定 NFC 是否可以为您的系统充电。

    我的建议是将问题分解为更小的步骤、并一次解决一个问题。 如果问题很复杂、则通过做出一些假设来简化问题、以便您可以选择解决方案。 一旦您认为这是合理的、就会增加问题的复杂性、从而获得更准确的图片。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的开尔文。
    我曾希望有人做过类似的事情、但我想我必须通过测试功耗来确定这一点。 总之、中断的情况如何、如何在 NFC 读取器尝试读取数据记录器 TIDA00524时完成测量、哪个中断可以对此做出反应。
    再次感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aladdin、

    我的建议是计算功耗以获得功率要求的补偿。 您还可以根据经验通过测量电池的电流消耗来测试典型功耗。 我简要查看了数据表、找到了被调用的中断引脚。 您可能需要对其进行更多阅读。 围绕该中断触发器进行电流测量的示波器截图将提供有用的信息。
    有关 RF430的更多详细问题、我建议您在其他主题中发帖、相关专家将与您联系。

    开尔文