请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01417 主题中讨论的其他器件:UCC28740、
您好!
我们计划使用 UCC28740进行新设计。 您是否已根据 EN55015Q 和 EN55022A 对传导 EMI 230VAC 采取了一些措施。
我们在所有文件中都没有发现任何措施。 它是否符合规格? 如果您没有更多信息、我们可以提供 TIDA-01417参考设计吗?
此致、
Toby
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们计划使用 UCC28740进行新设计。 您是否已根据 EN55015Q 和 EN55022A 对传导 EMI 230VAC 采取了一些措施。
我们在所有文件中都没有发现任何措施。 它是否符合规格? 如果您没有更多信息、我们可以提供 TIDA-01417参考设计吗?
此致、
Toby