This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01417:TIDA-01417

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, TIDA-01417

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/689773/tida-01417-tida-01417

器件型号:TIDA-01417
主题中讨论的其他器件:UCC28740

您好!  

我们计划使用 UCC28740进行新设计。 您是否已根据 EN55015Q 和 EN55022A 对传导 EMI 230VAC 采取了一些措施。  

我们在所有文件中都没有发现任何措施。 它是否符合规格? 如果您没有更多信息、我们可以提供 TIDA-01417参考设计吗?  

此致、  

Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题将转发给 TIDA-01417的设计人员。 同时、我们还想与大家分享、UCC28740具有多种有助于通过 EMI 的功能、包括 EMI 频率抖动和谷底开关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴在 TIDA-01417上为您提供帮助。 此参考设计旨在使用低电压 BLDC 电机替代交流电机。 作为集成模块、我们没有单独测试 EMI。 但是、现在许多客户已经将此参考设计作为其系统的一部分使用、并且他们从不会遇到系统端的 EMI 问题。  遗憾  的是、由于 TI 政策规定的样片数量有限、我手中不再有电路板了。 但我可以为您提供所有制造文档。

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    如果您能为我提供所有制造文档,那会更好:)

    此致、

    Toby  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我您的电子邮件。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 th@hsh-engineering.de  

    非常感谢、此致、  

    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计文件已通过邮件发送给您。 谢谢