请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00961
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我的客户尝试使用 TIDA-00961 参考设计。在用户指南(">www.ti.com/.../tidudt3;第10页)的第2.3.3节中、它提到" 可 通过申请获取 TIDA-00961 PFC 所需 F280049固件设计的分步指南;请联系当地的 TI 销售代表"。
请允许我了解如何访问上述分步指南、从而为我提供帮助。
我的客户的电子邮件:x452800@gmail.com
此致、
Kevin