This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00961:TIDA-00961

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/690271/ccs-tida-00961-tida-00961

器件型号:TIDA-00961

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的客户尝试使用 TIDA-00961 参考设计。在用户指南(">www.ti.com/.../tidudt3;第10页)的第2.3.3节中、它提到"  通过申请获取 TIDA-00961 PFC 所需 F280049固件设计的分步指南;请联系当地的 TI 销售代表"。

请允许我了解如何访问上述分步指南、从而为我提供帮助。

我的客户的电子邮件:x452800@gmail.com

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、我正根据您的请求与工业系统电力输送团队合作。 目前正在更新设计指南、以从软件/固件的角度满足所需的指导。 在明天的达拉斯时间之前、我们将为您提供帮助。 长期而言、我们希望在本月内对 TI.com 上的现有设计指南进行改装、以永久解决这一差距。

    此致、

    John Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    谢谢您的回复、我将等待您的回复。

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    SDK 软件包中提供了分步指南、您可以下载该指南。 如果您向下滚动页面、则会将其放在 TIDA-00961设计页面的软件下:

    直接链接为: www.ti.com/.../C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

    下载后、可在以下位置找到分步指南:c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_1_00_01_00\solutions\TIDA_00961\docs

    如果您能够下载、请告诉我。

    谢谢、

    此致、

    Neha