请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00779 您好!
在 TIDA-00779 3.5KW PDC 设计中、为何使用两个升压二极管(D1、D3)? 此外、如何计算 D2和 L4? plz 回复
Anjana
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 TIDA-00779 3.5KW PDC 设计中、为何使用两个升压二极管(D1、D3)? 此外、如何计算 D2和 L4? plz 回复
Anjana