This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:TIDA-00779

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/690404/tida-00779-tida-00779

器件型号:TIDA-00779

您好!

在 TIDA-00779 3.5KW PDC 设计中、为何使用两个升压二极管(D1、D3)? 此外、如何计算 D2和 L4? plz 回复

Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Desai、

    由于低压线路输入时二极管的最大电流非常大、我们使用了两个并联的二极管来提高电流能力。对于 L4、如果不担心 EMI、您可以将其短接;对于 D2、您可以通过总线电容器的值计算它、 它专为启动时的浪涌电流而设计。