请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00779 为什么在 TIDA-00779中选择的输出电容值小于计算值(计算值为2289uF,选择值为680uf*3=2040uF),为什么选择的值不大于计算值?
TIDA-00779 3.5KW PFC 的评估板是否有售?
谢谢、
Anjana
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为什么在 TIDA-00779中选择的输出电容值小于计算值(计算值为2289uF,选择值为680uf*3=2040uF),为什么选择的值不大于计算值?
TIDA-00779 3.5KW PFC 的评估板是否有售?
谢谢、
Anjana