This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:TIDA-00779

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/689637/tida-00779-tida-00779

器件型号:TIDA-00779

为什么在 TIDA-00779中选择的输出电容值小于计算值(计算值为2289uF,选择值为680uf*3=2040uF),为什么选择的值不大于计算值?

 TIDA-00779 3.5KW PFC 的评估板是否有售?

谢谢、

Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    考虑因素是成本、因此我们选择了类似的值。

    抱歉、该 TIDA-00779电路板不可订购。

    BR

    Jason