This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5122:不规则电路问题

Guru**** 2546120 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/689282/tina-spice-lm5122-irregular-circuit-problem

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我的不规则电路误差与许多其他人似乎具有的误差相同。 我不确定我的电路在尝试运行瞬态分析时为什么会出现不规则电路误差。 它专门声明"组件/终端:.t1 6"。 这对我来说毫无意义、因为当我导出并查看网表时、网6未连接到 T1、并且 IC 的 SyncOut 引脚 T1和网6都看起来很不正确。 我是否误解了错误消息?

谢谢、
Paule2e.ti.com/.../LM5122-Sepic.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    接线出现问题。 只需删除组件及其顶部 LO 连接的导线。 然后再次放置并将其接通。 这将解决不规则电路问题。

    之后、我遇到了收敛问题。 我建议使用 Vin 具有短斜坡的脉冲输入、而不是直流电源、以帮助实现收敛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、
    您如何识别此故障? 我希望能够对自己的电路进行一般调试。 我还删除了晶体管和栅极电阻器、我仍然在其中一个晶体管上得到该误差。 我从 OnSemi 的 PSPICE 库中导入了该 SPICE 模型。 这是导致问题的原因吗? (对6的引用是 FET 宏模型中的节点名称吗? 这更有意义、因为该模型在栅极电阻器和 BSim3 NMOS 模型之间确实有一个名为"6"的网。)

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    这是我的思考过程。 通常、不规则电路消息是显而易见的(例如、短路的电流源或保持开路的电压源等)。 在这种情况下、您发现这毫无意义。 因此、我认为某件事一定是正确的。 我查看了 FET 模型、它看起来像是从外部导入到工具中的东西(因此这是我的第一个疑似问题)。 我本会尝试两件事

    (1)删除组件和电线、然后再次放置并重新接线>>这解决了问题
    (二)如果这不能解决问题、我会再次输入模型来查看输入过程中是否出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Nikhil、

    有道理。 现在、我将尝试使用一些内置 FET、并将修复导入的模型作为单独的任务。

    最棒的酒店
    Paul