请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我的不规则电路误差与许多其他人似乎具有的误差相同。 我不确定我的电路在尝试运行瞬态分析时为什么会出现不规则电路误差。 它专门声明"组件/终端:.t1 6"。 这对我来说毫无意义、因为当我导出并查看网表时、网6未连接到 T1、并且 IC 的 SyncOut 引脚 T1和网6都看起来很不正确。 我是否误解了错误消息?