请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3700 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我正在使用 LTSPICE 中的 TPS3700进行温度仿真(因为我不知道如何在 TINA 中执行此操作)、我在 INA/OUTA 上看到了奇怪的行为:如果温度低于25°C、结果/输出始终为零、INB/OUTB 看起来是正确的。 仔细检查了我的计算结果、但这不是问题。
我将 TI 器件替换为 LT 器件、它的工作原理是、我假设模型中存在一些奇怪的东西。 也许这里有人可以检查这个吗?