This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS3700:TPS3700未加密 PSpice 瞬态模型温度仿真

Guru**** 2550050 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS3700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/689597/tina-spice-tps3700-tps3700-unencrypted-pspice-transient-model-temperature-simulation

器件型号:TPS3700
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在使用 LTSPICE 中的 TPS3700进行温度仿真(因为我不知道如何在 TINA 中执行此操作)、我在 INA/OUTA 上看到了奇怪的行为:如果温度低于25°C、结果/输出始终为零、INB/OUTB 看起来是正确的。 仔细检查了我的计算结果、但这不是问题。

我将 TI 器件替换为 LT 器件、它的工作原理是、我假设模型中存在一些奇怪的东西。 也许这里有人可以检查这个吗?

e2e.ti.com/.../TPS3700.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    遗憾的是、我们无法在 LTSpice 中支持我们的模型。 我建议在 PSpice 或 TINA-TI (TI 免费仿真器)中尝试该模型。 此外、请注意、我们的所有模型都是标称模型、并且仅模拟室温行为。 这也在模型头文件中捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果该模型仅支持正常的室温、但至少应正确设置输出。 OUTB 看起来不错、但在 T<25°C 时 OUTA 始终为低电平

    我使用了 TI 网站(http://www.ti.com/lit/zip/sbvm552)上的未加密模型。 我将检查我们是否仍然有完整的 PSpice 许可证...