请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA314 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
要求是未供电的运算放大器在输出端的电压不应超过~100mV。
TINA 仿真中就显示了这种情况。 不过、在实际的实验室测量中、未供电的运算放大器输出约为0.8V。
OPA314的 SPICE 模型是否正确?
谢谢、
Dave
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.