This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA314:未供电的运算放大器偏置测量不同于 TINA 仿真

Guru**** 2544660 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/688649/tina-spice-opa314-unpowered-opamp-bias-measurements-differ-from-tina-simulations

器件型号:OPA314
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

要求是未供电的运算放大器在输出端的电压不应超过~100mV。

TINA 仿真中就显示了这种情况。 不过、在实际的实验室测量中、未供电的运算放大器输出约为0.8V。

OPA314的 SPICE 模型是否正确?

谢谢、

Dave

e2e.ti.com/.../OPA314-with-PD-and-Buffer.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    感谢您与我们分享您的观察结果。

    TI 的 Spice 模型旨在演示器件在正常运行条件下的工作情况。 因此、模型中只设计了一组特定的规格/特性、 而未供电特性通常不是其中之一。 此列表通常可在模型标题中找到。

    此致、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白。 谢谢你 JC。