This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:webench 中的温度是什么意思?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/688634/webench-tools-what-does-temp-in-webench-mean

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我想我有一个很简单的问题。 但我不知道答案、所以我在这里问...

在 webbanch 电源设计器中有写入"temp (deg)"。

这是指什么?

cirquit temp? 环境温度? 或其他东西?。。。

为了解释我在哪里看到这个"温度"、我提到:

我转到此页面:

http://www.ti.com/design-tools/webench-power-design/power-designer.html

然后、我选择最小20V 和最大28V

输出电压5V 输出电流2安培

环境温度30°C

单输出。

然后我选择模块。

然后、在列表中、我得到不同的结果。 80°C、56°C、60°68° C 等

这些温度是指什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您提出问题。 您输入的 VIN/VOUT/Iout 规格温度是环境温度(Ta)。 使用模块进行设计后、您在栏中看到的温度是 IC 结温(Tj)、根据 IC、Ta 和封装信息中的损耗进行估算。 TJ 取决于 Ta。 TA 是输入、而 Tj 是工具的输出。  

    此致、

    模块