请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我想我有一个很简单的问题。 但我不知道答案、所以我在这里问...
在 webbanch 电源设计器中有写入"temp (deg)"。
这是指什么?
cirquit temp? 环境温度? 或其他东西?。。。
为了解释我在哪里看到这个"温度"、我提到:
我转到此页面:
http://www.ti.com/design-tools/webench-power-design/power-designer.html
然后、我选择最小20V 和最大28V
输出电压5V 输出电流2安培
环境温度30°C
单输出。
然后我选择模块。
然后、在列表中、我得到不同的结果。 80°C、56°C、60°68° C 等
这些温度是指什么?